This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:VMAIN 偏置、无 VIN

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738668/tps610981-vmain-biased-without-no-vin

器件型号:TPS610981

你(们)好  

客户希望减少 TPS610981周围的组件。

我们有两个问题。

1)我们的客户正在考虑以下配置。

我们能否移除输出(VMAIN)线路上的二极管?

我们正在考虑没有 BAT 或无电池电压的情况。

如果 VIN 为0V、VMAIN 为5V、并可能由通过 FET 体二极管从 VMAIN 流向 VSW 的反向电流引起。

我的理解是否正确? 如果是这样、我们就无法移除二极管。

2)客户希望考虑降低 TPS610981周围系统的电流消耗。

  我们可以减少电流消耗的组件是什么? L 或 Rin 将影响电流消耗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    VMAIN 的最大额定电压仅为4.7V、因此该引脚不能偏置至5V。
    什么是电池电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    谢谢。 是的、你是对的。 我没收到信息。

    (2)个问题如何? 降低功耗的组件是什么?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    VIN 引脚和 L 中的 R 不会影响这种情况下的功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    谢谢。

    关于(1)问题、如果 VMAIN <4.7V 且 VIN 和 VSW 为0V、我们担心通过内部 FET 体二极管的反向电流。 (它们将 VMAIN 引脚上的电压钳位至4.7V 以下。)

    是这样吗? 如果是、电流可以流动多少?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    流经高侧 FET 的电流应该非常小。 由于该器件没有 UVLO、因此如果输出中存在电压、它将尝试切换。
    因此、即使 VOUT 到 VIN 存在泄漏电流、VIN 中的电压也非常小。 将有电流流入 VMAIN 引脚、但它不流入 VIN。 内部控制电路消耗电流。