This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:设置 TSint &amp 时失去通信;TS4

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80, BQ40Z80EVM-020, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740819/bq40z80-lost-communacation-when-setting-tsint-ts4

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其它部件:BQSTUDIO、、EV2400

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用4800_0_02-bq40z80.bqz +bqStudio 1.3.86+EV2400+BQ40Z80EVM-020进行评估,将 TSint 和 TS4设置为1后,通信将丢失,无法恢复。 他们更换了新的 BQ40z80样品并进行了复制测试并获得相同的结果。 请帮您提供有关此案例的一些建议。 BQ40z80是否有更新的固件? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    与 BQ40Z80进行通信的方法有2种- EVM 上有 EV2400电路、也可以使用外部 EV2400模块。

    您能否使用下面的这两个线程查看您的问题是否类似?
    e2e.ti.com/.../2636017
    e2e.ti.com/.../717072

    启用 TS4时、是否有一个热敏电阻连接到 TS4? 您是否可能遇到开路热敏电阻永久故障(请参阅 TRM 的第4.22节)? 器件可能会在响应此故障条件时打开 FET。 另一个需要考虑的问题是 TS4和 TS3是多功能引脚、因此必须先将其配置为温度感应、然后才能启用温度传感器。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:
    感谢您的支持、您是对的、我的客户在使用前需要配置到 TS4。