This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:LM5001-Q1

Guru**** 2514235 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737532/lm5001-q1-lm5001-q1

器件型号:LM5001-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5001TPS61165

如何使用 LM5001通过 PWM 控制背光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    LM5001是升压转换器、而不是 LED 驱动器。 那么、您能否详细说明您的要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5001输入电压12V、输出电压40V@160mA,可驱动12.3' LCD 屏幕背光;可通过 PWM 控制输出电流以调节屏幕亮度?
    但 LM5001似乎不支持 PWM 调光、TPS61165应该是更好的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    取决于 PWM 调光频率、但通常情况下、如果选择升压转换器、则需要进行 PWM 调光开关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可