This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件(bq40z50-R1)如何进入关断模式?,以及如何退出关断模式? 谢谢!

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740629/how-can-device-bq40z50-r1-enter-shutdown-mode-and-also-how-to-exit-shutdown-mode-thanks

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1

器件(bq40z50-R1)如何进入关断模式?,以及 如何退出关断模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    命令0x10到0x00将器件置于关断状态。

    13.1.10 ManufacturerAccess() 0x0010关断模式
    为了降低功耗、器件可在发货前置于关断模式。 之后
    发送此命令 OperationStatus ()[SDM]= 1时、内部计数器将启动 CHG 和 DSG
    当计数器达到运输 FET 关断时间时、FET 将关断。 计数器到达运输位置时
    延迟时间、如果未检测到充电器、器件将进入关断模式。
    如果器件已密封、则此功能要求在4秒内连续发送两次命令(对于
    安全目的)。 如果器件处于非密封或完全访问模式、则发送命令
    第二次将取消延迟并立即进入关断模式。
    要唤醒器件、请使用电压>充电器

    这来自器件 TRM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件进入关断模式、SMBus 通信能否正常工作?能否使用 Battery Management Studio 工具读取寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、在关断模式下、您无法读取任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池、
    器件(BQ40Z50-R1) CUV 保护功能的工作原理是什么? PACK 引脚是否仅检测电池组电压? 当检测到 PACK 引脚的电池组电压低于 CUV 阈值时、DSGFET 将关闭? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 电池组仅检测电池组电压。 分压器 VC1-VC4上的单个电池电压会影响 CUV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池
    但是、如果我断开电池组和 P+、CUV 工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是因为您从 PBI 获取备用电源、而 PBI 切换到电池供电。 它在 DS 中指定。