This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:原理图审阅

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741586/tps55340-q1-schematic-review

器件型号:TPS55340-Q1

大家好、

您能帮您查看随附的 tps55340-Q1原理图吗?

设计规格:输入:12V 电池、正常范围:7-18V、输出:15V/0.5A

谢谢。

Dongbaoe2e.ti.com/.../_3575906E_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    什么是 Vin 范围、如果 Vin < Vo、那么您实际上可以使用升压拓扑而不是 Sepic 拓扑。

    参数正常。 对于主电感器,您可以选择2-3A 额定电感器,如果最小输入电压大约为12V,这对于该应用来说已经足够了。

    为什么要添加电感器 L16、这种电感器不好、它会引入输入电压振铃问题。  您可以改用2A 额定电流的磁珠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回复。

    输入范围为7-18V、正常电压为12V。 输出电压为15V、因此我们必须使用 SEPIC。

    L16与电容器组合形成 π 型滤波器、客户使用它来改善 EMI。 我们是否可以通过 SEPIC 电路的 EMI 测试而不使用 L16?

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    EMI 主要与布局和滤波器有关。 磁珠具有比电感器更宽的频率范围。 因此、我建议您在输入侧使用2-3A 额定值的磁珠。