主题中讨论的其他器件: UCC28704
您好的支持团队、
我的客户正在使用 UCC28700设计宽输入电压范围辅助电源。 我们发现、在模式转换期间、开关变得不稳定并导致可闻噪声(尤其是在低压线路中)。 我们已经尝试添加与 VS 引脚并联的小型滤波电容器、这有助于小一点、但在特定负载电流下仍然存在一些问题、是否有任何其他方法可以提高稳定性或调整反馈环路、从而在模式转换期间使开关更稳定?
请参阅以下波形和测试条件:
设计规格:
输入电压范围:60V 直流~ 600V 直流
输出电压:7.2V @ 1.5A
- 波形不稳定:
从 FM 模式到 AM 模式:
VIN = 60V
VOUT = 7.2V @ 0.3A
通道1 CS
通道2 VDS
通道1 CS
通道2 VDS
- 从 AM 模式切换到 FM 模式
VIN = 60V
VOUT = 7.2V @ 1.5A
通道1 CS
通道2 VDS
通道1 CS
通道2 VDS
请注意、负载为0.3A 时、控制器进入 AM 模式、但开关频率为39KHz? 在 AM 模式下、UCC28700以39kHz 的频率切换至何种条件? 假设 AM 模式、FSW 应固定为44KHz (请参阅第二个波形、除最后一个脉冲外、所有之前的脉冲均为44kHz)
请向我发送电子邮件、以便我可以向您分享原理图、但您是否想首先让我知道我们可以尝试提高/降低 PSR 反激式的环路增益和相位裕度的方法?
非常感谢。
此致、
Wei-Hao