This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3838:将 RESET 输出连接至 MR 输入

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3838, TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741993/tps3838-tie-reset-output-to-the-mr-input

器件型号:TPS3838

大家好、

我有一个问题:对于 TPS3838菊花链、如果我们将第一个 TPS3838的复位输出连接到下一个 TPS3838 MR 输入、我们是否需要此信号的外部上拉电阻器? 我们能否依赖第二个 TPS3842 MR 输入的上拉电阻来获得第一个 TPS3842的复位输出信号?

非常感谢!

此致、Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xaver、

    我相信只要/RESET 电流不超过绝对最大值= 5mA、这将起作用。

    如果我们以 TPS3838 = 6V 的最坏情况 VDD 为例、我们知道内部/MR 上拉电阻为30k Ω、/MR 将消耗最大340uA 的电流

    这将产生6V/30kohm = 0.2mA、低于5mA 绝对最大值、足以为/MR 引脚供电。

    请进行测试、但我没有发现此配置有任何问题。 注意:这不符合数据表第3页的"建议运行条件"表中的建议上拉电阻值、该值由最小 R_Pull-up = V_Pull-up / 50uA 以及 VDD max = 6V 计算得出、建议使用120k 欧姆的上拉电阻器值 (对于 VDD 最小值= 1.6V、建议使用32k Ω 上拉电阻)。 但是、由于这没有超出甚至接近5mA 的绝对最大限制、我看不到任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael