This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:是否可以在 TPS62260#39输出端提供+3.3V 外部电源?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739830/tps62260-is-it-possible-to-supply-3-3v-external-power-on-tps62260-s-output

器件型号:TPS62260

尊敬的先生:

由于 MCU 固件更新如下、我需要在 TPS62260的输出上支持+3.3V 外部电源。

有可能吗? 此外部电源是否会损坏 TPS62260的内部电路?

就 FB 引脚而言、这是可以的、因为泄漏电流很小、大约为4uA。 从泄漏电流的角度来看、我认为它不会损坏内部电路。

从浪涌电流的角度来看、内部高侧 FET 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果为器件提供的电压高于3.3V、则在您连接输出端的3.3V 之前、应先启用并启用省电模式(MODE 至 GND)。我认为这应该正常。 运行模式与省电模式没有什么不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。
    我在 TPS62260的输出上尝试了这个外部电源连接、并且器件被损坏(没有输出正确电压为3.3V)。
    在本例中、1引脚(SW)和 GND 之间的阻抗约为5 Ω、看起来像是内部 FET (低侧?) 损坏。

    因此、上述答案是错误的。