This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:SM72295解决问题

Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738390/sm72295-sm72295-resolution-issue

器件型号:SM72295

我的客户在 SM72295客户测量 SIA-SOA 到 SM72295的 IIN 时遇到了解决问题

电流和电压不是线性的、 客户希望测量低于0.1A、我该如何处理? ,ADC 测量数据,如附件

e2e.ti.com/.../adc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    感谢您深入探讨这一问题。 从您的 Excel 数据的外观来看、电流感应放大器 IIN 输出将测量任何低于0.5A 的值作为0A?

    对于此类低电流电压读数、精度可能会被噪声淹没。 您能否共享包含 sm72295和 FET 的原理图?

    您能否确认 IIN 节点具有干净的电压?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路 供您参考、谢谢。

    e2e.ti.com/.../Solar-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢许志安
    您能否确认 SOA 已连接到 R197?
    您能否确认动态范围为0至5A?
    使用更高增益时、问题是否仍然存在?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、
    只需登记即可查看此问题的状态?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量结果(IIN 伏特)如下(增益设置:100Kohm/402 ohm)

    0.3A~0.8A 测量数据呈线性、0.9A~5A 测量 数据呈 非线性、为什么?

    请帮助我们提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    感谢您的更新、
    RL 为10k、因此增益仅为20。 增加增益可能有助于提高噪声环境中的精度。
    在 sch SOA 是浮动的-您能确认 SOA 是否连接到 R197吗?

    分流器越小、可感测的电流越小、但误差越大
    对于大小相同的分流器、较大的电流将产生较小的误差、这不代表数据
    预期的未校准误差小于5%、但您的数据显示误差为25%
    我注意到、对于最大负载、电流感应输出仅变为3.1V。 如果使用3.3V 的 VDD、则最大负载时 IIN 的电压应为3.3V、以便为这样一个小的2m Ω 分流器提供足够的信噪比。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SOA 连接到 R197、如果我将 IIN 更改为使用 BIN、能否解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    您能否确认 BIN 引脚上的电压与 uC 输出更加线性或更不相似?

    我们是否可以在5A 负载期间对 IIN 进行波形分析、以确定噪声是否会影响信号?

    IOUT 的性能是否正常?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    是否有此问题的更新?

    谢谢、