This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:周期计数百分比

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741728/bq27320-cycle-count-percentage

器件型号:BQ27320

大家好、

我知道、当 CCT=0 (默认值)时、当"累积放电>设计容量() x CC%"时、周期计数会更新。
----------------------------------------



----------------------------------------
我的客户 将周期计数百分比(CC%) 从90%(默认值)更改为60%、但 在 "累积放电>设计容量() x 90%"时、周期计数更新仍会发生。
您知道 为什么无法更改周期阈值吗?

此致、
雅丽塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改完成后、您是否发送了复位命令以便在 RAM 中更新参数。?

    执行此操作并运行一个包含日志的循环、以显示它确实在90%之后发生了变化、并发送交叉证明、以便我们仔细研究

    谢谢
    Onyx