This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:低噪声 LDO

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742107/tps7a47-low-noise-ldo

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件:TPS7A33

寻找合适/推荐的 LDO:

1)正极 LDO、

  • 输入电压9-12V 直流。
  • I max <1A。
  • PSSR>70db。
  • 可调节输出电压。
  • 良好的热阻。
  • 小尺寸。

 

 

2)负 LDO、

输入电压为 ~-5VDC、所有其他需求与正 LDO 相同。

 

我找到   了 TPS7A4700、TPS7A4701和 TI_tps7a33。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    您选择了正确的器件。 TPS7A4701和 TPS7A33是这组特定条件的最佳选择。

    此致、
    Wilson