This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:TPS53319DQPT

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740807/tps53319-tps53319dqpt

器件型号:TPS53319

您能不能建议计算 TPS53319的 RTrip 电阻器。 我与数据表公式相混淆。 我的设计 I/p-12v 和 O/p=3.3V@14Amp、Fsw 为500kHz、帮助我为此目的设置过流电阻器。 计算 RTRIP 电阻器?的任何直接公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第16页的公式3 有2部分:RTRIP/12300是谷值电流限制值。 由于 IOCP 是平均值、因此第二部分是纹波电感器电流的一半。

    要计算 RTrip:您可以将 OCP 值作为直流电流减去纹波电感器电流的一半、然后乘以12300。

    我在上面的解释试图从数据表的等式3中求解 RTrip。

    由于我不知道电感器值、因此无法为您的设计计算。 14A 是最大负载还是 OCP 阈值限制?

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电感器值为1uH、输出最大电流为14A、因此需要计算 RTrip 电阻器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于14A OCP、电阻器根据以上条件大约为150K。

    套件