This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:RESETZ 输出引脚配置?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732937/tps650830-resetz-output-pin-configuration

器件型号:TPS650830

大家好、

客户询问在低输出逻辑状态下、RESETZ 的输出电平不能低。

RESETZ 引脚在数据表中定义为推挽输出。

当使用漏极开路等电阻器上拉时、他会得到低信号电平。

考虑了哪些类型的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    我的理解是、当 VIN > 5.4V 且 LDO5/LDO3正常运行时、RESETz 为高电平。 如果电压降至 UVLO 以下、RESETz 将变为低电平。 客户是否未看到当电压降至 UVLO 以下时 RESETz 变为低电平?

    我不清楚为什么添加上拉电阻会导致它变低。 上拉至什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    这是我的客户遇到的一个现象、所以我会回答。
    尽管它是一个外围电路、但复位端子直接连接到微型计算机(输入端子)。
    此外、尽管它是一个复位端子、但它与评估板(TPS 650830 EVM)相同。
    当连接到复位端子的 R127 (上拉电阻器)被移除时、高电平输出不会完成。
    数据表是否没有任何问题?

    此致、
    Kenji /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我想我现在已经理解了这样一个问题:RESETz 信号是开漏信号还是推挽信号? 正如您正确注意到的、数据表中显示推挽、但 EVM 建议采用开漏、这与您的测试结果相符。

    我目前正在调查是否有一个内部设置可在两个选项之间进行选择、或者它是否始终是漏极开路。 我们的设备专家将于下周结束办公、但我希望明天能获得更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、
    RESETz 信号是推挽输出、无需上拉;如果上拉电阻不是很强、则上拉电阻不会影响其工作。
    如果您还有其他问题、请告知我们;否则、e2e 线程将在第二天关闭。
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价、

    如果移除了连接到 EVM RESETz 的 R127、则不会执行高输出。

    这不是推挽式、不是开漏?

    为什么连接 R127?

    您能否确认 R127已从您拥有的 EVM 中移除?

    e2e.ti.com/.../EVM_5F00_RESETz_0030_R127.pdf

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kenji、

     再次检查我的 EVM 并确认 RESETZ 不是 PP (推挽)输出、它是 OD (开漏)输出。 我们将在下一个数据表修订版中进行更正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    感谢您的确认。
    目前、请告诉我数据表中是否有其他错误。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenji、
    到目前为止没有发现其他错误;如果我们稍后发现其他错误或发布下一个更新、我将告诉您。