This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5M:EN 和 VDD:驱动要求和逻辑1电平

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95378BQ5M, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741811/csd95378bq5m-en-and-vdd-drive-requirement-and-logic-1-level

器件型号:CSD95378BQ5M
主题中讨论的其他器件: TLV760

您好!

请告诉我 VDD 和 EN 引脚的驱动电流要求是什么。

还为我提供 EN 引脚的逻辑0和1电压电平。 我检查了数据表、但未提供它们。

我有一个12V 电源输入。 我能否使用7K 和5K 电阻器的电阻分压器为 VDD 提供5V 电压? 它能起作用吗? 驱动器是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran VG、

    感谢您关注 CSD95378BQ5M。

    逻辑  高电平的使能引脚逻辑电平大于2V、  逻辑低电平的逻辑电平小于0.8V。  EN 引脚具有一个100kOhm (标称值)下拉电阻器、可确定该引脚的驱动要求。  

    对于 VDD、驱动要求由您的开关频率决定。  例如、在500kHz 时、驱动电流要求为~30mA。  它在1MHz 时上升至55mA。  它本质上是线性的、因此您可以使用这2  个数据点根据您的工作条件进行缩放。  如您所见、对于这种类型的驱动电流要求、 您将需要一个5V 的极低阻抗驱动。  您可以考虑使用 TLV760等 LDO 从12V 输入生成5V 电源 、或在确定应用的驱动要求后、在 TI.com 中搜索其他合适的解决方案。

    此致、

    Evan