This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:休息后、Bq40z50-R2报告容量不正确

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742004/bq40z50-r2-bq40z50-r2-reports-incorrect-capacity-after-rest

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我们在3s1p 和3s2p 设计中均使用 bq40z50-R2 v.2.08固件。  电池组容量分别为2.6Ah 和5.2Ah。  套件经过适当的学习周期、Qmax 和 Ra 表都更新了、并加载了正确的化学文件(我们认为)。  

例如、即使2600mAh 电池组的 Qmax 为~2800mAh、复位后报告的 FCC 通常为2200mAh。  在放电循环和休息(例如隔夜)后、报告的容量降至1400mAh!  在最近的深入探讨中、我尝试禁用睡眠模式以防止电池组进入睡眠模式。  问题仍然存在。  例如、我昨天放电了一个电池组、今天早上、即使电池组没有进入睡眠状态、该电池组的容量也报告为~1400mAh。

我可以将 gg.csv 文件发送给其他人进行审核吗?  此设备是否有可解决此问题的固件更新?  是否有人可以验证我们是否使用了正确的化学成分来选择电池(将私下提供?)

谢谢、

Joe Perino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的负载选择是什么? 如果已将其设置为最大平均值 I 上次运行、则您可能会看到容量下降、因为它将始终针对较高的 DSG 速率建模。 如果您仍需要我详细了解、请向我发送您的 srec 和 gg 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "电量监测"、"IT 配置"、"负载选择"、"3"、"-"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速刻度负载选择"、"3"、"-"
    "电量监测"、"IT 配置"、"负载模式"、"0"、"-"

    我是否有一种私人方式与您共享.srec 和.gg 文件?

    谢谢!

    Joe Perino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的学习周期日志以及这些日志一起发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们通过 PM 处理它时关闭它。