This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:AIDJ@电压范围

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741837/tps92691-aidj-voltage-range

器件型号:TPS92691

你(们)好

我的客户有疑问。

IADJ 建议范围的最小值被描述为140mV。
但是、电压过低、是否担心 IC 出现故障并可能导致损坏?

我认为这是因为无法获得调光功能的线性特性。
⇒是这样吗?

最恰当的考虑

Tkishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tkishi、

    正确的方法是、IADJ 可以是非线性的、如果 IADJ 为0V、则输出端不会获得零电流。  这是因为电流感应和内部电路中存在偏移。

    从数据表绝对最大额定值中可以看出: IADJ 可作为输入变为-0.3V 至+8.8V、而不会损坏器件。

    谢谢 Tuan