This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于无绳真空机器人的 LDO

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV704, UA78L, LM317L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741714/ldo-for-cordless-vacuum-robot

主题中讨论的其他器件:TLV704UA78LLM317L

大家好、

 我的客户正在使用无线扫地机器人。 他们正在寻找一款能够支持3%精度(所有范围)、至少24V 输入、5V@100mA 和 Sot-89封装的 LDO。 HT7550是一个竞争产品。 我们可以提供哪些帮助? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    TI 目前提供的唯一 SOT-89封装器 件是 UA78L 和 LM317L、但有多种低 IQ、宽输入电压产品可用于客户终端应用。  我 会将 TLV704视为与竞争对手器件的最佳比较。