This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:使用 SS 引脚上的 DAC 控制 TPS62150。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741049/tps62150-controlling-tps62150-using-a-dac-on-ss-pin

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件:TPS62147

你(们)好

我已经查看了应用手册 SLVA451A 、并希望使用类似的控制机制-使用 DAC 输出来控制目标电压。

如果 SS 引脚被驱动至超过1.25V、是否会超过 FB 引脚电阻器指定的目标电压?

再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    是的、您可以这样做。 或者、您也可以直接将 DAC 插入 FB 引脚、如下所示: www.ti.com/.../slva251.pdf

    此外、较新的 TPS62147/8更小、可提供更精确的输出电压和跟踪功能、并支持强制 PWM 模式以降低输出电压。 建议不要使用 TPS62150。

    对于所有器件、将 SS/TR 引脚驱动至高于其最高电压不会将 FB 引脚驱动至高于(0.8V)电平。 有一个内部钳位可防止这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我想问一下、您计划在此应用中使用哪种 DAC?

    谢谢、
    Rahul Prakash