This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6650H-Q1:电源正常(PG)引脚上拉至3.3V

Guru**** 2539460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742023/tps7a6650h-q1-power-good-pg-pin-pull-up-to-3-3v

器件型号:TPS7A6650H-Q1

您好!

我们有一个应用、其中电源监控由具有3.3V IO 的 FPGA 完成。 将上拉电阻器上拉至3.3V 是否存在任何问题、上拉电阻器的最大值是多少、当前为180K

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表指定 PG 的工作电压范围为0V 至5.5V。由于这是开漏输出、因此建议使用漏源电压、以确保内部下拉 FET 不会损坏。 由于 FPGA 的逻辑电压为3.3V、因此可能损坏该 FET 不会出现问题。

    应选择上拉电阻器、以确保 PG 引脚保持在逻辑阈值范围内。 下限可确保当内部 FET 处于低阻抗状态时 PG 为逻辑低电平。 从数据表中可以看出、内部下拉 FET 在此状态下将消耗0.5mA 电流、逻辑低电平阈值为0.4V:

    3.3 - IOL * RPU <容积  

    RPU >(3.3 - 0.4)/ 0.5mA = 5.8k Ω

    对于180千欧、您不会有任何问题。 当 PG 处于开漏(高阻抗)状态时、泄漏电流为1uA。 上拉电阻器的上限将取决于使用 PG 输出的器件的逻辑高电平阈值。 如果我们将其表示为 VOH:

    3.3 - Ileakage * RPU > VOH

    使用 RPU = 180千欧、

    3.12 > VOH

    如果您的器件与 PG 引脚下游的逻辑高电平阈值低于3.12V、则上拉电阻器正常。 如果不是、则可以按如下方式计算最大值:

    RPU <(3.3 - VOH)/Ileakage =(3.3 - VH)/1uA

    上述所有电流和逻辑阈值均可在电气特性表的 RESET (PG)下找到

    谢谢、

    Gerard