This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:对于300kHz 左右的 CCM 反激有什么建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741892/ucc24612-is-there-any-recommendation-for-ccm-flyback-around-300khz

器件型号:UCC24612

您好!

由于 UCC24612不推荐用于300kHz 左右的 CCM 反激式、是否有任何其他解决方案?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说300kHz CCM 反激式的任何其他 SR 控制器/驱动器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    是的、是否有任何其他解决方案可替代300kHz CCM 反激式的 UCC24612?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、目前我们没有足够的 SR 控制器/驱动器来支持300kHz CCM 反激式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    明白了、谢谢!