This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717-Q1:为使能信号添加10ms 延迟

Guru**** 2567005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741757/tps717-q1-adding-10ms-delay-for-enable-signal

器件型号:TPS717-Q1

大家好、

我的客户尝试对 TPS717-Q1进行序列控制、但没有 MCU 来控制 EN 引脚、因此他们希望使用 RC 延迟来控制 EN 信号。

检查数据表时、EN 高电平为1.2V、EN 低电平为0.4V、依此类推

  • EN 引脚是否对压摆率有要求?
  • 当 EN 信号介于0.4~1.2V 之间时、器件的状态是什么?
  • 是否可以通过在 EN 引脚上添加 RC 滤波器来添加10ms 延时时间? 如果是、则客户应使用哪个阈值来计算 RC 滤波器参数

此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    • EN 引脚可以承受高压摆率、因为它用于处理数字信号。 如果压摆率受到限制、数据表中通常会提到压摆率。  
    • EN 高电平规格是 EN 引脚的逻辑高电平规格。 确保所有 TPS717-Q1器件调节输出的是 EN 引脚电压。 稳压器从禁用状态变为启用状态时的实际阈值将在0.4V 和1.2V 之间变化、具体取决于器件。 因此、如果 EN 介于0.4V 和1.2V 之间、则单个器件的状态是不确定的-它可能会根据器件的特定阈值进行调节或禁用。
    • 可以在 EN 引脚之前使用 RC 滤波器添加延迟。 但是、由于确切的使能阈值会有所不同、因此确切的导通延迟将不一致。 如果这不是客户应用的问题、 他们应围绕1.2V EN 高电平阈值设计滤波器。 如果应用需要精确计时、可以在滤波器和 EN 引脚之间放置一个监控器。 在 RC 滤波器控制的10ms 延迟后、监控器将至少向 EN 引脚施加1.2V 电压、从而确保所有 TPS717-Q1器件之间的导通延迟保持一致。 TI 在此处提供了广泛的监控器选择:

    谢谢、

    Gerard