This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:有时输出不正确(不是预期的-5V、而是大约-1.3V)。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737176/lm2776-sometimes-the-output-is-not-correct-not-the-expected--5v-but-around--1-3v

器件型号:LM2776

我们还有同样的问题、我们使用+3.3V 作为 LM2776的输入。 当电路在 Vin 和 Vout 之间加载30mA (大约)时、我们得到+0.6V (大约)。 如果我们以25mA (大约)的电流对其进行负载、则电路工作良好、LM2776提供-3.3V 的电压。

这是预期吗?! 我们是否有办法解决这个问题?!  

注意:我无法将负载降低到30mA 以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sathish,

    您能在 Vin 和 Vout 工作时以及不工作时发布波形吗? EN 是否连接到 Vin?

    如何应用负载电流? 这是电阻器还是电子负载、还是您的真实电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sathish,

    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们 还没有解决这个问题。 我们进行 了一些测试、下面是详细信息。

    原理图:

    布局:

    BOM:

    U40 - LM2776DBVR

    C304、C305、C306 - GRM21BR71A225KA01K

    C307 - 0603X105K250CT

    R306 - RC0603FR-0710KL

    运算放大器- LTC6244HV (双路运算放大器 x 2)

    测试:  

    我们将 LM2776电路组装到通用板上进行测试。

    测试原理图:

    在这里、我们使用电阻器代替运算放大器作为各种电流的负载。 我们发现、当负载低于30mA 时、电路按预期工作。

    但是、如果负载高于30mA、则输出变为+0.6V (大约)。

    波形(对于上述测试):

    橙色/ CH1为+3.3V (在 VIN 上探测)、蓝色/ CH2为-3.3V (在 VOUT 上探测)。

    当负载低于30mA 时

    当负载高于30mA 时

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    谢谢

    Sathish

    Chennai 电台演播室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sathish 提供的这些详细信息。

    您的输出电压将以某种方式变为正。 这与 D/S 中的任何波形不匹配

    您能否尝试用 Murata 生产的另一个2.2uF 电容器替换 C307?

    您还可以订购 EVM 来测试已知的工作电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    我无法在 EVM 上看到正电压:

    黄色表示 Vin (热插拔)、红色表示 Vout。

    这种行为在所有电路板上还是仅在1上表现出来?  通过对话、您能否向我发送一份更完整的原理图、其中显示了连接和组件返回到输入电源?