我们还有同样的问题、我们使用+3.3V 作为 LM2776的输入。 当电路在 Vin 和 Vout 之间加载30mA (大约)时、我们得到+0.6V (大约)。 如果我们以25mA (大约)的电流对其进行负载、则电路工作良好、LM2776提供-3.3V 的电压。
这是预期吗?! 我们是否有办法解决这个问题?!
注意:我无法将负载降低到30mA 以下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chris:
我们 还没有解决这个问题。 我们进行 了一些测试、下面是详细信息。
原理图:
布局:
BOM:
U40 - LM2776DBVR
C304、C305、C306 - GRM21BR71A225KA01K
C307 - 0603X105K250CT
R306 - RC0603FR-0710KL
运算放大器- LTC6244HV (双路运算放大器 x 2)
测试:
我们将 LM2776电路组装到通用板上进行测试。
测试原理图:
在这里、我们使用电阻器代替运算放大器作为各种电流的负载。 我们发现、当负载低于30mA 时、电路按预期工作。
但是、如果负载高于30mA、则输出变为+0.6V (大约)。
波形(对于上述测试):
橙色/ CH1为+3.3V (在 VIN 上探测)、蓝色/ CH2为-3.3V (在 VOUT 上探测)。
当负载低于30mA 时
当负载高于30mA 时
如果您需要更多详细信息、请告诉我。
谢谢
Sathish
Chennai 电台演播室