This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC20520, SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741381/ucc21520-ucc21520

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC20520SN74LVC1G04

我购买了 UCC21520、其中没有任何内置的栅极。

我想知道我是否可以将其与 具有内置非门的 UCC20520的性能类似的外部非门 SN74LV1G04搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakmal、

    是的、您可以使用外部非门、例如 SN74LVC1G04和 UCC21520、其行为与 UCC20520类似。 需要注意两个差异:

    • UCC20520的 OUTA 和 OUTB 之间的传播延迟差异可以忽略不计。 但是、SN74LVC1G04具有典型的几纳秒传播延迟。 与 UCC21520搭配使用时、反相输入将落后于直接输入、这将导致 OUTA 和 OUTB 之间存在轻微的传播延迟不匹配。
    • UCC20520的 PWM 输入额定输入电压高达 VCCI 电压、最高可达18V (建议最大值)。 SN74LVC1G04的电源电压将最大输入电压限制为<5.5V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。