This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:电路验证

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741941/lmz31503-circuit-verification

器件型号:LMZ31503

您好!

我正在使用 LMZ31503RUQT"稳压器将5伏输入转换为1伏输出。 请验证我的电路连接、如果我提供了错误的连接、请纠正我的问题。 我对连接禁止引脚有疑问、因此请同时验证该部件并建议我使用正确的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vishwajit、

    您的原理图看起来类似于 图26中 Vout = 1V 的典型原理图。 INH 电路看起来也是正确的、并遵循 图29中的典型抑制控制。 在该电路中、如果 VCC_1V0_EN 为低电平并使 Q5保持开路、器件将在10ms 内启动。 如果 VCC_1V0_EN 为高电平、则 Q5导通且 INH 短接至 GND、从而有效地关闭稳压器。  

    此致

    Jimmy