This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:模式开关相关问题:CDP 模式至 SDP1模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741196/tps2544-mode-switch-related-issue-cdp-mode-to-sdp1-mode

器件型号:TPS2544

   我的客户在其 MB 中使用 TPS2544。  当 MB 状态从 S0变为 S3、S4或 S5时、我们会将 TPS2544工作模式从 CDP (1111)切换到 SDP1 (0101/0)、此操作已在进入 S3、S4或 S5的过程中完成。 因为 TPS2544会将功率放电大约2秒。 此 USB 端口上的键盘/鼠标将首先卸下、然后在电源再次打开时再次连接。 因为此操作使 键盘/鼠标无法唤醒此平台。 但我看到在 DS 中、在 SDP1模式下、它可以通过 KB/MS 被唤醒。  请帮助您仔细检查此问题?(问题1)

     

    问题2: 如果 MB 状态从 S0变为 S3、S4或 S5,我们将工作模式从 CDP (1111)切换到 SDP2 (1110),是否存在风险?  

       问题3: 芯片内部的线路损耗如何? 我的客户发现从 IN 到 OUT (TPS2544)损耗的 U2数据、"眼图"不是很好。  请提供数据吗?

        SCH 已上传。 请参阅附件。  e2e.ti.com/.../TPS2544.pdf

    请注意:  当 MB 从 S0进入 S3、S4模式时。 USB 电源将始终保持不变。 (因为唤醒功能支持)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4月、

    问题1:

    规范的以下部分介绍了 hid (键盘/鼠标)唤醒功能:

    问题2:

    CDP (1111)和 SDP2 (1110)之间的开关将不会放电、因此总线上不应断开连接。  在已设置的功率状态中、我认为这种去饱和没有问题。

    问题3:

    系统的眼图将在很大程度上取决于系统实现。  根据图10、该设计的插入损耗约为0.2dB、系统的3dB 带宽大于1GHz、因此该设计在市场上具有较高的典型 USB 开关竞争力。