This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:最大占空比

Guru**** 2796435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741907/lm3409hv-maximum-duty-cycle

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

尊敬的 E2E 会员:

VIN = 47.5V、VOUT = 43.5V、Iout = 3.7A

Webench 仿真失败、因为占空比显示超过最大占空比96%。

但它仅为91.6%。 (43.5/47.5)

您能告诉我们情况(Vin = 47.5V、VOUT = 43.5V、Iout = 3.7A)是否正常吗?

LM3409HV 最大占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、

    LM3409上的最大占空比非常高、高达100%、P-MOSFET 完全导通。 此时的电流调节将不再是良好的、因为它正在尝试调节峰值电流。 只要电源路径中的电阻不大、在47.5V 输入和43.5V 输出下应该会找到它。

    占空比还包括将增加占空比数量的效率。 请注意、LM3409在接近100%占空比时的效率也将非常高、具体取决于电源路径中的电阻。

    此致、