This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92663-Q1:TPS92663淡出输入/输出功能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741864/tps92663-q1-tps92663-fade-in-out-function

器件型号:TPS92663-Q1

尊敬的先生/女士

我的客户希望使用 TPS92663来完成"淡出输入"和"淡出输出"功能。 他的期望是设定最终亮度(可能是90%)和一个点亮的时间斜率、然后设定一个标志或一个指令。 TPS92663可以缓慢变亮。 设置最终亮度(可能为5%)、后跟变暗的时间斜率、然后设置下一条指令。 TPS92663可能会缓慢变暗。 但我们在数据表中找不到该函数。 TPS92663是否具有此功能?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    这是驱动 TPS92663的函数、需要通过 MCU 告知该函数如何操作、MCU 是一种外部功能、不是 TPS92663的一部分。

    此致、