This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570:IC 处于充电模式时 VOUT 下降

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738406/bq25570-bq25570-vout-droops-when-ic-is-in-charging-mode

器件型号:BQ25570

您好!

我遇到了与之前讨论过的相同的问题、并且可以发现与 Vout-Voltage 相同的行为。 到目前为止是否有解决方案?

祝你一切顺利、

Michael Visser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    原始帖子由解决
    在 VSTOR 和 GND 之间添加一个100uF 电容器
    2.在 VSTOR 和 GND 引脚之间尽可能靠近添加一个0.01uF 电容器。

    这对您是否有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一段时间没有听到您的声音、因此我将关闭此帖子。 如果仍有问题、请提交新帖子。