This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:MPPT 设置

Guru**** 2517730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742006/bq25505-setting-of-mppt

器件型号:BQ25505

大家好、

设置80%的 MPPT 时、是否可以通过将 VSTOR 连接到 VOC_SAMP?
此外、是否可以将其设置为80%或更高?

当使用 EVM 进行实际测试时、当 VSTOR 连接到 VOC_SAMP 时、它会变为75%左右、它是否在允许的范围内?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    连接 VSTOR = VOC_SAMP 会将 MPPT 设置为80%。 MPPT 的调节范围为10%。 因此、您可以使用 VOC_SAMP 上的电阻器将 MPPT 设置为几乎高达90%。