This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:当 PMBus 可以发送 UCD9090A 时、是否有方法将固件重新下载到 UCD9090A 中

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741855/ucd9090a-is-there-method-to-re-download-firmware-to-ucd9090a-when-ucd9090a-can-t-be-communicated-by-pmbus

器件型号:UCD9090A

你(们)好  

在客户中使用 UCD9090A。

但客户执行错误的下载操作、现在 UCD9090A 未损坏、但 PMBus 可以找到 UCD9090A。

您是否有方法帮助客户将固件重新下载到此 UCD9090A 芯片?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    是的、我将 向您发送一封单独的电子邮件来解决此问题。

    此致

    Yihe