This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 主机(MCU)控制器件如何通过命令进入关断模式?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740883/how-can-host-mcu-control-device-enter-into-shutdown-mode-with-command

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

   正如我所知、当在 Manufacturer Access 中写入0x0010时、器件(bq20z75)可以进入关断模式。

但是,主机(MCU)控制器件如何通过命令进入关断模式?  我们可以  使用 SBS Cmd 读取 FullChargeCapacity(0x10)寄存器,但如何 访问 Shutdown (0x0010)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Libing、

    Shutdown 命令是 Manufacturer Access 命令之一。 此器件的许多命令都属于此类别-有关使用制造商访问命令 的说明、请参阅 TRM (技术参考手册)中的附录 A:www.ti.com/.../sluu310.pdf

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我仍然无法理解。 您能不能告诉我主机软件如何使用 smbus 接口访问关断(0x0010)寄存器、并使器件(bq20z75进入关断模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    利宾、

    对于 Manufacture Access 命令、您首先执行 SBS 命令0x00、然后执行 Shutdown 命令0x0010。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只写入 SBS 命令0x00、无数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、
    您能不能帮助我看到另一个问题,该问题的名称是为什么 Pack CUV 保护功能不起作用?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    利宾、

    是的、SBS 命令0x00没有数据。 我认为最好的做法是将示波器或逻辑分析仪连接到 SMBus 引脚、以观察 BQStudio 向器件 EVM 发送的 SMBus 命令。 这是了解不同 SMBus 命令如何构建的最佳方法。

    关于 Pack CUV 的问题、JERRY Zhu 在 E2E 论坛上的多个不同主题上多次询问了该问题。 请允许他人回答、不要重复该问题。 每个问题都将由器件专家回答。

    此致、
    Matt