This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:Theta_JA

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, CSD16301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740031/csd19536ktt-theta_ja

器件型号:CSD19536KTT
主题中讨论的其他器件: CSD16301Q2

你好

 

我想知道 CSD19536KTT 数据表中 Theta_JA 参数的条件。

数据表中没有关于这方面的信息。

 

此外、我的客户想知道4层 PCB 上的 Theta_JA 参数、仅供参考。

我知道 Theta_Ja 在很大程度上取决于环境,但你有什么东西吗?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、
    问得好。 此处提供了其他资源: www.ti.com/.../spra953c.pdfe2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance。 让我与团队一起查看我是否可以获得有关如何测试 TO220 theta_ja 的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我的错误-我认为这是 TO220封装器件。 但是、它是 D2PAK。 我将向您提供有关该封装热阻抗的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、
    我向您提供的资源是否有助于回答如何进行测量的问题? 我与一位同事进行了检查、这些测量结果是在标准测试卡上进行的、在自然通风条件下进行的。 如果没有广泛的测试和/或热建模、无法在实际系统中确定 Rtheta (j-a)。 遗憾的是、我们目前没有这些功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回复。 您能告诉我 您在回复中提到的"标准测试卡"规格吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、
    我与一位同事一起检查、工程师将在下周结束。 当我收到他的信息时、我会进行更新。 我们的一些数据表、例如 CSD16301Q2、包括一些用于测试的最小和最大铜板的图。 这对于 D2PAK 器件应类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请参阅下面的内容。

    TO-220s 和 D2PAK RthJA 是在自然通风条件下测量的。

     

    下面是正在进行的测量的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我认为热数据测试板通常是 JEDEC 高 K 或低 K 电路板。
    该板是否与这些类型的板不同?
    该板有多少层?

    此致、
    Satoshi Obata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Obata San、您好!
    遗憾的是、我没有关于电路板结构的详细信息。 在露天环境中、我们对 TO220和 D2PAK 热测试使用相同的设置。 我检查了一些其他制造商的数据表、他们规定了安装在1"方形 PCB (FR-4或 G-10材料)上的 D2PAK 的 Rtheta (j-a)为40C/W。 这是我能找到的最好的信息。