This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:适配器 ORing、采用 PoE 首选项 ACC。 slva306a

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734978/tps23754-adapter-oring-with-poe-preference-acc-slva306a

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:LM5050-1LM74700-Q1

您好!

我们需要 PoE 优先级、如 slva306a 的第3.2节所述、使用二极管 DVDD。 该二极管会降低效率、我们想知道是否可以改用基于 MOSFET 的理想二极管? 则二极管将耗散 APP。 350mW (0.5V x 0.7A)。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我可以肯定地认为这是可能的并且非常有用。 我将在此处与同事联系、以获取有关使用 FET 的建议并与您联系。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以下是一个可用于您的应用的100V 理想二极管:

    最大反向电压为30V、因此只能与24V 或12V 适配器配合使用。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您所指的是哪种100V 理想二极管?

    TPS74611不适用于我们、因为我们使用的是48V 适配器。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    抱歉。 此器件似乎归类为100V、但最大反向电压仅为36V。 不过、您可以在此处放置一个负载开关或理想二极管。

    最棒的
    Tom Amlee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    您能给我指一下您在此处推荐的任何产品吗?
    BR
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    LM5050-1 OR-ing 控制 器和我们的一款100V 额定 N-FET (www.ti.com/.../overview.html)可能是一个很好的起点。 我建议将问题发布到 OR-ing 控制器或 N-FET 论坛、以获得更深入的产品建议。 他们应该能够在这里提供更多支持。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    另一种选择是 LM74700-Q1理想二极管控制器。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师