This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:是否可以配置 VSTOR?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741532/bq25505-can-vstor-be-configured

器件型号:BQ25505

我发现 VSTOR 的最大充电值似乎是4.2V、但它是可调节的、如何调节?  

感谢并感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月、

    VSTOR 最大电压通过连接到 RDIV 的 VBAT_OV 电阻器进行设置。 您可以使用 www.ti.com/.../sluc484 来帮助调整这些电阻器的大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、VBAT_OV 基本上决定了最大 VSTOR 值、也决定了 VOR 的输出。  

    我进行了一个实验、在不增加或更改 bq25505模块上的任何电阻的情况下、我在 VBAT_SEC 处总共提供了5.1V 电池、默认情况下、VSTOR 值假设约为4.2V、但我测量得到的值与 VBAT_SEC 的值5.1V 相同。 当 VBAT_SEC 接管 VSTOR 并到达输出 VOR 时、该操作是否正常?

    此外、我有几个疑问、您是否介意回答我的问题:

    1.如果我在 VBAT_SEC 上连接一个5.1V 电池、从 VIN_DC 获取输入的 VSTOR 是否能够为电池充电? (由于 VBAT_SEC 上的电压较高)

      我想、只有当 VBAT_SEC 降至 VSTOR (VBAT_OV)以下时、升压转换器才会再次启用、从而为 VSTOR 提供输入、并且该输入将同时提供 VOR 负载并在 VBAT_SEC 处为电池充电、这是否正确?

    在额定值中、VIN_DC、VSTOR、VBAT_SEC 都具有0.3至5.5V 的最大额定值。 如果我想在 VOR 提供5.1V 输出、我将在 VBAT_SEC 中使用5.1V 并将 VBAT_OV 设置为5.1V。 这是正确的做法吗?

    谢谢! 感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月、

    有一个 PFET 连接 VSTOR 和 VBAT_SEC、其体二极管始终允许电流从 VSTOR 流向 VBAT_SEC 当 VSTOR 高于 VBAT_OK 阈值时、PFET 打开并连接 VSTOR = VBAT_SEC 输出 VOR 也将为 VBAT_SEC、因为 VBAT_OK 还控制控制 VOR 外部 FET 的栅极驱动器。

    关于第1条,是的。 如果 VBAT_SEC=VSTOR >VBAT_OV、升压转换器停止开关。 当<VBAT_OV, the boost converter turns back on and powers VSTOR which provides system load through VOR or charges VBAT_SEC. 为

    关于第2条,是的。