This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:建议的电阻值

Guru**** 2586905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741824/tps82085-recommended-resister-value

器件型号:TPS82085

您好!

我们希望通过 TPS82085制造3.3V、1.8V 和1.0V 电源轨。 我计算了每个电阻分压器、如下所示。 请查看并告知我们是否有更好的价值。

[条件]

-使用 E24串联电阻器。 E12系列更好。

-使用了+/-1%误差电阻器

-总输出误差小于+/-4%(3.3+/-4%、1.8V+/-4%、1V+/-4%)、所有误差均被考虑在内。

-希望保持相同的阻值为首选值。 例如、在以下情况下、使用160k 的电压为3.3V 和1.8V。 130K 用于1.8V 和1.0V

1) 3.3V 输出:R1 = 160kΩ Ω、R2 = 51kΩ Ω

2) 1.8V 输出:R1 = 160kΩ Ω、R2 = 130kΩ Ω

3) 1.0V 输出:R1 = 33kΩ Ω、R2 = 130kΩ Ω

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    您的问题不是太清楚。

    是的、每个电阻器组合都在您写入的目标值的1%范围内实现标称 Vout。