This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:不再工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741043/ev2300-not-working-any-more

器件型号:EV2300

您好!
我在使用 EV2300工具时遇到问题、该工具用于 BQ40z50-R2 IC。

以前、它在两台 PC 上工作正常-一台使用 Windows10、64位版本和 Windows 7 32位版本。 一个月前、它停止使用64位版本-不知道原因、可能是某些 Windows 驱动程序更新。

现在32位版本也发生了相同的 sh*t、我无法再使用 EV2300来使用 BQ40z50 (供参考:在通知栏中、我在某个时候注意到了一些弹出的"TI 固件更新程序...")。 是否有任何建议在这种情况下该怎么办? -很遗憾的是、200美元的工具无法提供良好的用户体验...

令人难过的是,BQ40z50的研发过程在偏僻的地方停止了:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的很遗憾听到这个问题。 这可能是驱动器问题、但如果 EV2300突然停止工作、则可能出现损坏的情况。 您可以尝试以下一些操作:

    32位驱动程序位于 EV2300产品文件夹中。 以下是直接链接: http://www.ti.com/lit/zip/slec003

    • 如果 EV2300已连接、请等待系统提示出现"New Hardware Found (找到新硬件)"。 选择"手动选择位置"、然后使用"浏览"按钮指向 TIUSBWin2K-X1-1子目录。

    • 单击“Continue (继续)”以显示驱动程序未通过 Microsoft 认证的警告。  
    • 如果连接了 EV2300、则在先前的安装完成后、将出现另一个系统提示 New Hardware Found (找到新硬件)。 重复上述步骤、但将目录指定为 TIUSBWin2K-XP-2。
    • 单击“Continue (继续)”以显示驱动程序未通过 Microsoft 认证的警告。 驱动程序安装现已完成
      已完成。

    对于64位驱动程序: https://e2e.ti.com/support/power_management/f/196/p/733896/2710098#2710098

    如果您无法恢复 EV2300 (器件电气故障)、我们建议使用 EV2400进行更换、因为 EV2300不久将不再可用。 希望这只是一个驱动程序问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    遗憾的是、EV2300是在64位 Windows 之前很久才创建的、我们已尽力使其尽可能长时间地用于尽可能多的人。 在大多数情况下、它确实起作用、但在某些情况下、我们无法准确调试损坏驱动程序的内容、就像您的情况一样。
    64位 Windows 的官方支持框是 EV2400、我们正在努力更新文档、以便在可能的情况下指向它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    好的、我们将 EV2300视为已停产的硬件。 我们已订购 EV2400。 希望它能正常工作:)