This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23754:APD 是否应连接到 VSS 以进行 PoE 输入 ORing?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741314/faq-tps23754-should-apd-be-tied-to-vss-for-poe-input-oring

器件型号:TPS23754

您好!  

在我们的 POE PD 设计中、我们必须将"APD"连接到"VSS"、以便直流适配器输入可以与全桥输出并联。 是否有任何疑虑?

POE PD 的输出固定为12V、适配器的输入范围为18V ~ 48V。 或者、我们应该为适配器输入添加一个独立的直流/直流转换器

或任何额外的电路?   

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将使用"Option 1、-2、-3"命名约定、描述 slva306a 中详述的每种适配器 ORing 类型

    在 TPS23754数据表中、请参阅图34中的示例电路以了解低电压选项1 OR-ing。 APD 应连接到 RTN、而 PPD 上的分压器将被使用。 第8.2.2.11节介绍了此应用的计算。

    关于您的第二个问题:您是否想使用方案1低压 ORing 而不是使用带有转换器隔离输出的12V 适配器进行 ORing (方案3)?

    我建议查看 slva306a 的第3页、了解每种方法的优缺点。

    此致、
    Tom Amlee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、
    感谢您的回复。 我更喜欢使用可选的-1方法。 我正在学习 slva306a。
    因为您的答案可以解决我的第一个问题。 您可以忽略我的第二个问题。

    此致、
    David