This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:能否在频率上同步降频?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741924/ucc2895-can-i-sync-down-in-frequency

器件型号:UCC2895

您好!

我想使用 UCC2895、将计时电阻器和电容器(RT、CT)设置为恒定开关频率。 那么、是否可以使用 SYNC 输入引脚应用频率较低的时钟?

谢谢!

Reed Kaczmarek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Reed

    UCC2895将只同步到高于 RT、CT 组件设置的频率。 尝试同步到较低频率将导致不可预测的行为、并可能导致电源组件损坏。

    UCC28950可与其时序电阻器设置的频率进行同步或同步、其他详细信息请参见数据表。

    此致
    Colin