This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:当输入电压低于 Vuvlo 时唤醒

Guru**** 2548940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740910/tps62088-leakeage-when-vin-lower-than-vuvlo

器件型号:TPS62088

当 Vin 低于 Vuvlo 时、我们看到 GND 泄漏、泄漏在 mA 范围内并随温度升高。 我们不使用该器件、但它消耗电量是一个问题、因为它耗尽了电池电量。这是一个已知问题吗?

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我很高兴为您提供支持。

    此时我没有答案、但我会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    Vin<UVLO 的关断电流已知约为200uA、因此您看到的情况有点不寻常。
    您用于测量该值的仪器的分辨率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    我已经听过你一段时间了。 如果您对我没有任何反馈或其他问题、我将关闭此主题。