This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062A:/OC 引脚上拉电阻器

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741772/tps2062a-oc-pin-pull-up-resistor

器件型号:TPS2062A

你(们)好

您能否告诉我有关/OC 引脚上拉电阻器的信息。

您是否有 上拉电阻器的建议范围?

您能否告诉我  内部开漏 FET (低电平)的可接受最大电流?  

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    对于/OC 上拉电阻器、我们通常为10K-100K。

     我们没有特定的可接受最大开漏电流。 我们具有以下/OC 引脚参数。

    这意味着、当/OC 断言时、如果5mA 流入/OC、/OC 电压将为0.4V。 因此、如果您的 Vout=5V 并且您的上拉电阻为1k、/OC 将在/OC 断言时为0.4V。 如果上拉电阻器较高、/OC 电压将在其有效时较低。

    此致、

    Bob