This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:通过 IEC 62368-1认证

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741766/tps2595-about-iec-62368-1-certified

器件型号:TPS2595

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS2595。

客户有疑问。 IEC 62368-1认证后、您能详细告诉我、认证的类型是什么?

客户表示他们需要测试报告。

我看到的数据表

"单点故障测试期间安全(IEC 62368-1)- ILM 引脚开路/短路检测"

是这样吗?

此致、

Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yurie、

    感谢您的支持!
    它通过 UL 认证为"固态过流保护器"类别。 有关测试报告的详细信息、请发送电子邮件给我。

    此致、
    Rakesh