This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:当 VIN-sense = 1mV 和46mV 时、电流感应的精度是多少?

Guru**** 2547680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066IA, LM25066I, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741359/lm25066i-what-is-the-accuracy-of-current-sense-when-vin-sense-1mv-and-46mv

器件型号:LM25066I
主题中讨论的其他器件: 、LM25066

大家好、

能否 分别获得 LM25066I 和 LM25066IA 的偏移值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们将进行检查并返回给您

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们可能无法获得 LM25066的偏移值。 我们通常仅提供25mV 时的精度。
    如前所述、LM25066IA 的精度优于 LM25066I。

    此致、
    Praveen