This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:引脚 CHG 在充电结束时振荡。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740236/bq24074-the-pin-chg-oscillate-at-the-end-of-charge

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件:bq27541

您好!

       我使用 BQ24074为具有3.6V 6500 mAh 锂离子电池和 bq27541的电池组充电。

当使用 USB 充电器(5V-2A)充电的电池电量约为80%或更高时、引脚 CHG 振荡大约1秒、但非常随机。

我不知道为什么有人可以帮我解决这个问题?

谨致你的信,

Romain PENOT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Romain、
    这是由于安全计时器即将过期。 您目前已将充电电流设置为大约684mA。 使用6500mAh 电池时、电池充满电大约需要9个半小时。 由于 TMR 引脚悬空、您当前使用的默认安全计时器为5小时、因此计时器将始终关闭。 您能否尝试增大充电电流和计时器持续时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我将尝试使用680欧姆的 R ISET、1100欧姆的 R ILIM 和62k 欧姆的 R TMR。

    但当电池电量相当满时、默认值会在几分钟后出现。

    因此、超时不会解释这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Romain、
    /CHG 为高阻抗后是否出现振荡、指示充电完成?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sharafadeen、

    振荡发生在充电结束之前、当充满时、在充电结束后仍会继续振荡。

    当我说振荡时、是逻辑的、所以0V 至3.0V (0至1)不是模拟变化。
    CHG 引脚状态变为高阻抗至低阻抗也是如此。

    此致。
    Romain PENOT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Romain、
    您能布置一张/CHG 振荡的图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、

    感谢您的帮助、我的问题得以解决。 因此、它们具有多个源、一个是电阻值不正确、另一个来自我的 USB 电缆。

    我希望振荡不再出现、如果是、我将重新与您联系。

    谨致你的信,
    Romain PENOT。