This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:TPS2051B 短路延迟时间

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741477/tps2051b-tps2051b-short-circuit-delay-time

器件型号:TPS2051B

大家好、

短路期间、SC 电流最大为1.9A、远高于1.3A 的 OC 电流。

我的客户想知道电流高于 IO 的典型时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sai Loo、

    数据表中似乎没有此参数。 根据我的测试、这次大约为120uS。

    测试设置:我使用了5V 输入电压和从输出电压到 GND 的2.5 Ω 短路电阻器。 下面是输出电流波形。

    此致、
    Bob