This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083:ESD:人体放电模型(HBM)额定值

Guru**** 2545780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740891/ucc28083-esd-human-body-model-hbm-rating

器件型号:UCC28083

团队、

器件的 HBM (人体放电模式)额定值是否?
可提供哪些有关器件 ESD 保护/容差/测试的信息?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我需要询问产品线以查看他们是否拥有此信息。

    获取此信息可能需要两三个工作日。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    HBM 为500V、CDM 为1500V。 我可以通过电子邮件向您发送原始报告。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢!

    Anthony