This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25118:低电流输出

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741584/webench-tools-lm25118-low-current-output

器件型号:LM25118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

大家好、我创建了采用 Webench 的封闭式 LM25118设计:VIN 3.5至29.0V Vout 15.0V、Iout 0.2A。 对于较小的输出电流、计算中没有任何值。

此设计不适合小型负载吗?

我该怎么做才能使其在0至200mA 输出电流范围内正常工作?

 

Daniel

e2e.ti.com/.../15V-Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您关注 LM25118。 这并不意味着电路不支持较轻负载或无负载。 确实如此。 唯一的问题是 Webench 计算以我们的 EVM 之一为基准、该 EVM 的特征是在不变为空载的负载范围内运行。 您可以扩展曲线来预测性能。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。