This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138的滤波器环路参数切换的可靠性需要咨询您、希望提供清晰的基础和数据

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734936/ccs-ucd3138-the-reliability-of-filter-loop-parameter-switching-of-ucd3138-needs-to-consult-you-hoping-to-provide-a-clear-basis-and-data

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

滤波器的 PID 参数有多达6组数据(LIMIT 0~5),控制参数通过判断输入误差的大小进行切换。 在切换过程中:

1.开关的原理和设计,通过模拟或数字模式实现? 误差比较是使用比较器还是其他器件?

2.是否有任何特殊的治疗可防止切换错误和参数加载错误?

3.交换过程是直接加载新数据还是逐步进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换过程都是以数字化的即时方式进行的。  参数集在开始时由当前误差值选择、然后在整个滤波器计算过程中使用。  误差来自 EADC、然后通过包括非线性限制和 Coefconfig 寄存器在内的数字逻辑来选择该计算的特定参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复,您能回答以下问题?
    2.是否有任何特殊的治疗可防止切换错误和参数加载错误?
    3.交换过程是直接加载新数据还是逐步进行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上面所描述的那样、切换过程会立即发生。 它都是相同逻辑的一部分。 因此、当误差值被馈送到滤波器上的输入时、同时正确的系数被门控到加法器和乘法器的其他输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。