This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:光伏模块应用中的 SM74611反向偏置保护

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734094/sm74611-sm74611-reverse-bias-protection-in-photovoltaic-module-application

器件型号:SM74611
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!

我想知道、SM74611在反向偏置时的耐用性如何? 数据表显示 ABS。 最大 直流反向电压为30V、但在实际应用中(非直接照明冲击)、存在快速且更高的电压瞬态-具有45V 反向电压的肖特基二极管很容易损坏。

谢谢、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    是的、绝对最大额定值是浪涌冲击期间的一个问题。
    您可以在输入端使用双向 TVS 将电压钳制到安全水平。

    您能否分享浪涌冲击要求、您是否需要遵守某些标准?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

    我在互联网上发现的资料很少。 最棒的是: 链接
    我不依赖某些标准、但我想创建一个"防子弹型"光伏接线盒、这意味着:照明感应电压梯度的形状可以是6/350US 或8/20us、冲击能量可以高达300-400mJoules。 它应承受多次冲击、我不确定是否有 TVS (或压敏电阻?) 这些参数。

    无论如何、如果我们能够找到解决方案、我可以在高电压和电流实验室中管理一些测试...

    谢谢、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    SM74611可支持最大30V 的反向偏置电压。

    此致、
    Kari。