This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 稳压器类型选择(模块(集成电感器)与转换器(内部开关)与控制器(外部开关))

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741540/selection-of-regulator-type-module-integrated-inductor-vs-converter-internal-switch-vs-controller-external-switch

你(们)好

我正在尝试设计一个由24V 电源供电的+15V、4A 电源。 选择稳压器 I.C 类型的标准是什么? 它应该是具有内部开关的模块还是具有外部开关的控制器?

选择一个比选择另一个的优缺点是什么?

谢谢你

Sai Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    Webench 是一个很好的资源、可帮助您为您的应用选择不同的组件。 Webench 将帮助您权衡尺寸、效率和 BOM 成本的比较。 这些通常是您的主要关注点。 此外、具有外部开关的控制器将实现更高的输出功率级别。 但是、使用4A 电源时、您将处于转换器的功率范围内。

    此致、
    Katelyn